This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A:开关用于选择电压源、电池不应充电、可能是 TPS2115A

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2115A, TPS2120, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883394/tps2115a-switch-for-selecting-voltage-source-batteries-should-not-be-charged-perhaps-tps2115a

器件型号:TPS2115A
主题中讨论的其他器件: TPS2120TPS2121

大家好、电源开关团队。
从原始线程拆分: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/883196

请提供一些电源选择建议。

目前、我开发了一款新产品、需要电源组件方面的一些帮助才能找到最佳解决方案。  

开关用于选择电压源、电池不应充电、可能是 TPS2115A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    感谢您将 Jens 与正确的团队联系起来、帮助他解决问题。

    TPS2115A 是一款具有2个输入和1个输出的电源多路复用器件。 该器件具有反向和跨导保护功能、可防止电流从一个电源轨流向另一个电源轨。

    该器件将根据 D0和 D1引脚的配置选择输出。 可以在数据表的"应用信息"部分中找到两种不同的配置、并提供详细信息。

    如果您有更具体的问题、请随时添加有关此主题的更多评论、或创建有关此器件或任何其他德州仪器电源多路复用器件的新主题。 只需确保包含您要查询的特定器件型号、以便问题可以定向到正确的组。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的解释。 我还认为 TPS2115A 非常适合。

    但是、您是否认为还有其他具有类似功能且同样适用的有趣产品?

    此致、Jens Herrgesell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    TPS2115A 在我们的产品系列中没有更新版本的自身。 这可能是您的最佳选择、具体取决于您对应用的需求。 其他值得一看的电源多路复用器件可能是 TPS2120/TPS2121。 这些是我们的一些更新器件、具有额外的保护功能。

    有关其他电源多路复用器或新产品版本的更多信息、请访问 TI.com 并查看我们的产品系列。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的回答。 我认为另一个控制器也是一个好主意。 这会对我大有帮助。

    此致、

    Jens