This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:电流控制器饱和不会反映在 MOSFET 栅极信号上

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872140/lm5170-q1-current-controller-saturation-not-reflected-on-mosfet-gate-signals

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

您好!  

我在项目中使用 LM5170控制器来控制双向升压转换器。 由于我在 HV 端口上没有连接专用电压源、因此我已将恒定14V 连接到芯片的 VIN 引脚。 此外、这些14V 电压直接连接到斜坡发生器网络电阻器的引脚、其中 VINX 引脚应根据数据表进行连接(电阻器的另一个引脚连接到 TI 芯片的斜坡引脚)。 该板在达到 特定电流基准时工作正常、但在上面、受控电流似乎会饱和、我通过探测芯片的 COMP 引脚已注意到这一点。 这些引脚的电压、即 VEA 误差信号的电压比生成的斜坡的峰值高~ 3V (因此、即使考虑1V 偏移、它也高于峰值斜坡电流)。 但是、MOSFET 栅极信号的占空比不是最大值(根据 eq、16计算得出)。 我的问题是、控制器如何饱和、但栅极信号不饱和?控制器饱和时、栅极驱动器占空比是否存在内部限制? 如果您需要有关如何设置 TI 芯片的更多信息、请告诉我。

谢谢、

Stratos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stratos、

    感谢您提出问题并考虑为您的应用提供 LM5170。

    您可以尝试将 LM5170 VIN 引脚重新连接到 HV 端子吗? 此外、VINx 引脚应连接到斜坡引脚的 RC、如数据表所示。斜坡引脚 RC 应始终连接到 VINx、以便引脚不超过绝对最大额定电压。

    要使用连接至 HV 端子的电源运行、请短接断路器 MOSFET (Q5、Q6、Q8、Q9)并组装 J3。 这将使 LM5170能够启动并作为纯升压器件运行。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您花时间回答问题。 我将遵循您的建议、将 VINX 引脚连接到斜坡的 RC (我可以看到为什么不这样做会通过为 RC 电容器充电来导致过压)。 从您的回答来看、您似乎认为我使用的是 TI 开发板、如果从我的第一篇帖子中看不清楚、我使用的是我制作的板、其中包括用于控制转换器电流的 TI 芯片。 启动不是问题、因为我已停用保护功能。 关于我原来的问题、电流控制器是否会饱和、但 MOSFET 栅极信号的占空比不会达到其最大(或最小)值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    我的问题是否有更新? 如果有用、我可以为您提供一个 TINA 模型来说明问题。  

    提前感谢、

    Stratos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stratos、

    抱歉、我是使用 LM5170的开发板。 您能否发布您的原理图?

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett、您好、我已经附加了一个 Tina 模型、该模型具有基于我的设计的配置。 在此仿真中、控制器饱和、占空比为~60%。  e2e.ti.com/.../test_5F00_sim.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    在查看仿真后、对我的问题有什么看法? 最好了解限制控制器的原因、因为如果我无法克服这一问题、我将无法在设计中使用 LM5170芯片。 如果您可以让我与能够帮助调试此内容的人进行交谈、也可以很高兴地离线继续此对话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stratos、

    我现在看一下仿真。 我将向您发送一条直接消息、以便更详细地讨论这一点。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当你们通过 PMS 进行讨论时、我们可以在这里关闭这个主题吗?  您始终可以通过关注几篇帖子来重新打开此主题。  

    谢谢、

    Youhao