This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:在启动过程中、我是否能想到2个电流输出传感器的负载问题?

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61093
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881751/tlv61046a-can-i-expect-problems-during-start-up-with-load-of-2-pcs-of-current-output-sensors

器件型号:TLV61046A
主题中讨论的其他器件:TLV61046TPS61093

你好。 我想将该器件用作2个电流输出(4~20) mA 传感器的电源。 输出电压应为18V、电池的输入电压应为(2.3~3.6) V。 我假设额外的10mA 消耗,即总计50mA 最大值。 在启动过程中、我是否能想到问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stoian:

    如果您在启动时加载、则存在失败的风险。 我们有一份应用手册、用于提高负载电流能力。 这可能有助于启动。   http://www.ti.com/lit/an/slvaed6/slvaed6.pdf

    此外、对于后电路还是升压转换器、额外的10mA 功耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Minqiu。 Thx 用于快速回复。 额外的10mA 用于后置电路以及2个传感器的功耗、即所有负载最大约为50mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stoian:

    那么、它是否会随负载启动? 应用手册有什么帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Minqiu。 是的、在某些情况下、我希望升压以50mA 的满负载启动。

    关于应用手册-我的设计比我描述的要复杂一些。 我必须按2个步骤切换输出电压-第一个是5V、第二个是18V。 您是否认为它将在50mA 至 Vout-5V 的满负载下正确启动?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stoian:

    对于 TLV61046、我们仅在输出电压非常低的情况下保证最小电流为20mA、并提供短路电流保护。

    如果在 Vout 达到5V 后加载、则可以使用典型值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Minqui。 感谢您的支持。 我将使用 TPS61093。