This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40z80 RCB

Guru**** 2586275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881365/bq40z80-bq40z80-rcb

器件型号:BQ40Z80

大家好、  

我看到 bq40z80 RCB 的最大电阻为200 Ω 我们是否有典型值和最小值? 我的客户担心、如果最小 RCB 过低、CB 电流可能高于10mA 并导致损坏。 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    我可以在此处获取您的反馈吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查这些数据是否可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型值为~140欧姆。 10mA 电池平衡电流最大值存在一些容差  VCX 滤波器使用什么电阻器值(RVCx)? 电池平衡电流计算中包含的一些内容。

    请参阅 TRM 的第74页

    http://www.ti.com/lit/ug/sluubt5b/sluubt5b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:  

    感谢您的反馈。  

    RCB 的最小值是多少?

    10mA 电池平衡电流最大值的容差是多少?

    客户将100欧姆 RVCx 设计为我们的 EVM。 因此、在我们的 EVM 中、对于上部电池、键入 i_CB = 4.35V/(100 Ω+ 100 Ω+140 Ω)=12.8mA。 对于最低电芯、典型 I_CB = 4.35V/(100 Ω+140 Ω)=18mA、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    有大约100%的容差保护带可确保内部 FET 不会损坏。 我不建议超过20mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:  

    20mA、您提到的值来自方程式 ICB=V_CELL/(RCB+Rvcb)、还是考虑占空比的实际电池平衡电流?

    我们知道、我们使用占空比进行电池平衡。 因此,有效电流是 ICB*占空比。 那么您提到的20mA 是用于高效电流 ICB*Duty 还是用于 ICB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    这是基于 ICB=V_CELL/(RCB+ 2*Rvcb)的绝对最大连续值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Damian。 这很有帮助。