This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843AQ:关于针对振荡器频率的推荐 RT 和 CT

Guru**** 2610615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883873/uc2843aq-about-recommended-rt-and-ct-for-oscillator-frequency

器件型号:UC2843AQ

大家好、

 

我有三个问题。

 

------

[第1季度]

我们想知道方程式的“RT > 5k”的含义。

如果我们选择小于5k 欧姆、会出现什么问题?

------

 

[第2季度]

根据图6、我了解 RT 的建议范围为300 Ω 至10kohm、CT 的建议范围为470pF 至4.7nF、具体取决于图6。

我的理解是否正确?

------

 

[第3季度]

我们想知道建议的400kHz 组合和“最大占空比与定时电阻器”的含义。

 

如果设置频率为400kHz、占空比为90%、则建议将 RT 为7.5k Ω、CT 为560pF、具体取决于公式。

如果设置频率为400kHz、占空比为80%、则建议的组合为 RT 为3k Ω、CT 为1400pF、具体取决于公式。

 

我的理解是否正确?

------

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    1。  kΩ 5k Ω 或更大的 RRT 值、可在内部阻抗和外部振荡器设置电阻器之间保持一个良好的比率、并且频率随温度变化最小。 使用小于建议最小值的值可能会导致频率漂移随温度、器件容差或工艺变化而变化。

    2.  kΩ 的 kΩ 电阻值范围为5k Ω 至100k Ω。

    3。 建议的定时电容值范围为1nF 至100nF。   

    我们可以通过调节死区时间来限制最大占空比。  最大占空比限值可通过外部振荡器充电电阻器 RT 和内部振荡器放电晶体管导通电阻之比进行设置。 但  在设计受限最大占空比时、应确保 RT 和 CT 处于推荐范围内。 如果 RT 和 CT 在限制所需最大占空比的同时超出建议范围、则无法以这种方式可靠地设置。 要控制更大的最大占空比限制范围、请考虑使用 UCCx807。  

    此致、

    Teng


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Teng-san,

    感谢您的快速回复和详细信息。

    此致、

    隐藏