This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:关于锁存电路

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882839/tps3850-about-latch-circuit

器件型号:TPS3850

您好!

我正在共享我的原理图。 我将使用5V 作为电源。 但缓冲器 IC 的电源为3V3。 此设置是否会导致问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onur、

    这不应导致任何问题。 原因是 CRST 内部电压基准为1.21V、这意味着即使 TPS3850 VDD 为5V、3.3V 仍将被视为 CRST 上的逻辑高电平。 如果缓冲器可以在输出端输出大于1.21V 的电压、则电路将正常工作。 请务必测试您的电路、如果您有任何其他问题、请告知我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、

    我还有一个问题。 "锁存看门狗定时器"文档中的最大容量值为5nF。 我将使用4.7nF 到 ±10%。  我是否需要更改电容器值?

    4.7nF 是我经常使用的容量。 因此我没有选择较小的值。 但是、如果需要、我将对其进行更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onur、

    是的、这不是问题。 如果锁存器被移除、5nF 将在/reset 或/WDO 恢复到逻辑高电平之前增加一个非常小的额外延迟、因此我们建议使用一个低电平。 但是、仅当锁扣被拆除时、锁扣功能不会受到影响。 如果缓冲器被移除、那么 CRST 上的电容器设定"复位延时时间"。 如果您希望在锁存器被移除时增加复位延时时间、您可以增加 CRST 上的电容器。 请参阅数据表中的第8.1.1节、了解电容值与复位延迟之间的关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    感谢你的答复。