This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62823:上电时 EN 引脚压降

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876544/tps62823-en-pin-drop-at-power-up

器件型号:TPS62823

您好!

我的客户在加电时发现 EN 引脚压降波形。

请告诉我这种行为的原因。

它发生在 Iout 上升时序和开关启动时序之前。 他们找不到 Vin 压降。

 内部电路 上电时 TPS62823 EN 引脚是否具有大约4uA 的灌电流?  (0.4V 压降= 100k Ω(输入电压至 EN) x 4uA)

VIN 和 EN,相同的定时加电(以100kohm 上拉 )

通道1:输入电压

通道2:中文

通道3:SW

通道4:输出电流

VIN 加电>>然后、EN 打开

通道1:输入电压

通道2:中文

通道3:SW

通道4:输出电流

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对示波器图有很大的了解、您能分享一下相对的原理图和布局吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso - San:

    我向您发送电子邮件目录、以共享原理图和布局。

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我们通过电子邮件进行通信、 我将关闭此帖子。