主题中讨论的其他器件:BQ24781
您好!
客户正在使用下面描述的方案检查 PROCHOT 行为。
- NB 系统在连接充电器适配器的情况下在系统负载较重的情况下运行
- 从 NB 上移除适配器、并希望看到 PROCHOT 由 ACOK 和 IDCHG 事件触发。
相关设置和结果如下所述。
- 寄存器设置。 IDCHG 阈值为8192mA
- SRP 和 SRN 之间的电阻值为10m Ω
- 适配器被移除时的波形、如下所示。
- 通道1 BQ24781/PROCHOT
- CH2:电池放电电流
- 通道3:BQ24781/ACOK
该 PROCHOT 基于 ACOK 而不是基于 IDCHG、它基于之前 在0x3DH 中禁用 IDCHG 或 ACOK 的单独测试。 从上面的测试结果中可以看出、问题是、
- 为什么我们没有看到从 IDCHG 事件触发 PROCHOT。 根据配置为8192mA 的 IDCHG 阈值和100us 的去毛刺脉冲时间、您有什么意见、为什么不针对 IDCHG 事件触发 PROCHOT?
- 从 ACOK 下降沿到 PROCHOT 被驱动为低电平需要105.6ms。 这是合理的延迟吗? 我在数据表中找不到相关规格。
谢谢!
安东尼