This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:设计解决方案请求

Guru**** 2381290 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883915/lmg3410r070-design-solution-request

器件型号:LMG3410R070

尊敬的专家:

我的客户正在尝试使用 我们的 LMG341xR070设计高速高电压脉冲信号发生器。 它们需要快速关断 FET、以避免在负载短路时造成损坏。

其电路为半桥、 如下所示、LMG3410R070能否支持此设计(电流<2.5A)? 我们的 EVM 能否轻松更改为此设计?如何实现? 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqi、

    感谢您联系我们。 遗憾的是、在这种情况下、顶部 FET 上的电压将为600V、这将超过我们 FET 的建议最大值480V。 但是、如果电压在我们的限制范围内、例如200V 和-200V、则现有 LMG3410R070子卡将不会发生任何修改、因为高侧和低侧都存在隔离。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    感谢您的建议。