This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:为 VCCI、VDDA 和 VDDB 及接地端提供相同的电源

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, UCC21530, TIDA-01605, UCC5350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876017/ucc21520-same-power-supply-for-vcci-vdda-and-vddb-and-grounds

器件型号:UCC21520
主题中讨论的其他器件: UCC21530TIDA-01605UCC5350

您好!  

我计划将 UCC21520用于基于 SiC MOSFET 的全桥设计。 我的工作频率大约为100kHz。  为了 实现电源侧和信号侧之间的隔离、我选择了 UCC21520。 但是、在设计过程中、我一直在决定如何为 VCC 和 VDDA/B 选择电源

我的问题如下:  

1.如果我为 VCC 和 VDDA/VDDB 使用相同的电源(例如15V)、那是否可以? 我将使用实验室15V 电源(隔离式)并将电源的接地端连接到 IC 的接地引脚。  

2.如果我确实需要使用两个电源、分别 为 VCC 3、3V +GND1和两个 VDDS 15 V +GND2、如何处理两个新的接地点? 以及它们如何连接到 IC 的 GND 引脚。  

3.说到接地,我计划将 PWM 信号从另一个有自己辅助电源的 PCB 传递到 H 桥板。 我将传递 PWM 信号和各自的接地(SGND)到 H_bridge PCB。 对于上述 GND1 (和/或 GND2)、我应该如何处理该 SGND。  

由于使用 IC 的目的是实现与 SGND 和 PGND 的隔离,因此我真的很困惑如何处理其他接地? 我们将邀请您提供支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sidd、

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。

    如果您的目标是在初级和次级之间实现完全隔离、则需要分别为输入和输出使用单独的隔离式电源。 由于高侧驱动器 VSS 以开关节点为基准、因此输出侧将分别需要用于低侧和高侧的独立隔离式偏置电源。

    我建议查看下面链接的参考设计。 此参考设计展示了如何使用隔离式电源在隔离式栅极驱动器的初级侧和次级侧之间实现完全电隔离(高阻抗)。

    https://www.ti.com/tool/PMP21553

    由于您计划驱动 SiC FET、因此我建议查看 UCC21530。 该器件的性能应与 UCC21520相同、但从 CHA 到 CHB 的爬电距离较高、UVLO 较高、可保护 SiC FET 免受欠驱动。 UCC21530数据表还在图38中包含一个良好的典型应用原理图。 这将为您提供一个很好的参考、以了解我的建议。

    如果您有更多问题、能否帮助您了解您的电路当前的外观、以便我更好地理解它? 没有参考原理图时、很难跟踪网络名称。

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗?

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    感谢您的回复。 我找到 了 TIDA-01605的参考设计、该设计还概述了如何正确连接它们。  

    一个问题、该栅极驱动器芯片是否能够与3.3V (高电平)- 0 (低电平)的 PWM 信号良好配合使用? 我的一位同事告诉我、´他遇到了一些低电压 PWM 问题、希望听到您对此事的见解。   

    最棒的

    Sidd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sidd、

    此器件具有 TTL 输入阈值、分别为1.8V 上升和1V 下降–与3.3V PWM 完全兼容。

    在使用其他驱动器(如 UCC5350)和基于 CMOS 的输入阈值时、我们偶尔会遇到这种类型的混淆。 基于 CMOS 的阈值具有基于 VCCI 电压的输入上升和下降电平、如果使用较高的 VCCI 电压和低电压 PWM 信号、则可能需要信号电平转换器。 此驱动程序并非如此。

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John