主题中讨论的其他器件: UCC21530、 TIDA-01605、 UCC5350
您好!
我计划将 UCC21520用于基于 SiC MOSFET 的全桥设计。 我的工作频率大约为100kHz。 为了 实现电源侧和信号侧之间的隔离、我选择了 UCC21520。 但是、在设计过程中、我一直在决定如何为 VCC 和 VDDA/B 选择电源
我的问题如下:
1.如果我为 VCC 和 VDDA/VDDB 使用相同的电源(例如15V)、那是否可以? 我将使用实验室15V 电源(隔离式)并将电源的接地端连接到 IC 的接地引脚。
2.如果我确实需要使用两个电源、分别 为 VCC 3、3V +GND1和两个 VDDS 15 V +GND2、如何处理两个新的接地点? 以及它们如何连接到 IC 的 GND 引脚。
3.说到接地,我计划将 PWM 信号从另一个有自己辅助电源的 PCB 传递到 H 桥板。 我将传递 PWM 信号和各自的接地(SGND)到 H_bridge PCB。 对于上述 GND1 (和/或 GND2)、我应该如何处理该 SGND。
由于使用 IC 的目的是实现与 SGND 和 PGND 的隔离,因此我真的很困惑如何处理其他接地? 我们将邀请您提供支持。