大家好、
我经常遇到与主题 IC 有关的故障问题。 它在电机控制驱动器中实现、主要用于断开模式、将电源从三相 PMA 传输到28VDC 负载和电池。
在低负载时没有问题、但增加输出和/或相电流有时 UCC27211D 会中断。 此处经过一些屏幕截图(红色曲线:低侧栅极信号向下移4V、绿色曲线:高侧栅极信号向下移4V、线迹:PhA 至电源接地电压(请参阅随附的原理图)、蓝色曲线:电流输出 PHA 端子和基本原理图。
在特定点、可以观察到、 高栅极信号(直接在 MOSFET 的引脚上检测到)在高侧开关上电后立即急剧下降、并达到一个值、例如、在线性运行中使开关本身运行、 但这不是解释的、因为流入 PHA 节点的电流(约700A)在开关中流向 BUS+端子(从源极流向漏极)、因此您仍然应该看到高侧开关的 VDS 上升至 BUS+的电压(电池电压) 减去体二极管的 Vf (查看上一个 PWM 周期的情况)。
在随后的开关中、驱动器行为似乎受到影响、大约1.5ms 后、桥臂最终断开。
正如您在原理图中看到的、上部的进给是通过自举获得的。 所示屏幕中的最大调制值不超过95%(不过、可保证自举电容器的正确充电)。 死区时间为2µs μ s。 开关频率为20kHz。 从 PWM 调制模式的角度来看、没有错误。
在等您提出意见之前、我要提前感谢您。
此致
Flavio