This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057W:提供的电流问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2057W, BQ24005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876142/bq2057w-issue-with-current-supplied

器件型号:BQ2057W
主题中讨论的其他器件: BQ24005

下午好!

我希望使用 BQ2057W 为8.4伏锂离子电池充电。我遇到了许多问题:

a)我在 高侧电压感测配置中使用0.2欧姆作为 Rsns。 消耗的电流仅为200mA ,Rsns 两端的电压仅为40毫伏。

b)然后我尝试将 Rsns 更改为0.1欧姆、这意味着电流应翻倍至400mA。但它仅消耗200mA 电流、Rsns 上的电压为20毫伏。

我阅读了数据表、其中指出它尝试在恒定电流模式下维持125毫伏(通常)的电压。但我无法弄清它为什么无法实现这一点。  

其次,如果 Rsns 发生变化,电流应该改变,而不是 Rsns 上的电压。但它是以另一种方式发生的,即电压改变,使电流保持恒定为200mA。

我希望专家能尽快帮助我找到解决方案。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ2057W 是具有大量外部器件的较旧器件。  建议查看 BQ24005、这是一款具有较少外部器件的新器件。

    BQ2057W 设计注意事项:

    1) CC 引脚的作用是拉低电平以完全打开导通 FET/BJT -它将指示器件知道电流不在调节点。

    2) 仔细检查输入电压、确保有足够的净空(输入到输出电压)

    3) 仔细检查电池仿真器电压设置。  对于 BQ2057W、快速充电开始于6.3V、低于该点电流被限制在快速充电的10%左右。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我感谢您提出上述几点。  

    CC 引脚的电压为1.62伏、但根据数据表、CC 引脚的最大电压必须为1.5伏。 为了使该充电器为电池充电、我们可能会做些什么修正?(我们实际上没有时间购买另一个充电器、因为这需要时间运输。 )。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对于 BQ2057W (双节)、输入上的输入电压需要大于8.4V 才能通过晶体管。  CC 引脚上的1.62V 电压看起来非常低、这会有大量电流流流流过基极、并且仍然无法获得所需的输出电流。

    您是否有可以发送的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们遵循了数据表中给出的确切原理图(PNP)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您已在设计中将 EVM 原理图用作参考,请检查 R1上的压降(1k)。  这应该会指示基极电流以及 BQ2057W 是否尝试增加输出电流。  请参阅随附的作为参考。

    您还使用什么输入电压进行测试?

    您如何仿真电池?

    e2e.ti.com/.../EVM-BQ2057-sluu056a.pdf