This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:启动期间的输出电压纹波和输入电流纹波

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876113/tps53647-output-voltage-ripple-and-input-current-ripple-during-startup

器件型号:TPS53647

你(们)好。

请参阅原始文章:e2e.ti.com/.../840086 RIPPLE startup&tisearch=Search-EN-万物。 我的客户询问了降压转换器启动期间的输入电流纹波、这显示了与原始帖子上的 Vout 波形类似的波形。 客户告知没有具体的器件型号、但询问了这种常见的降压转换器启动现象。

据我了解、 启动时 Vout 的这种不均匀斜升 是通过反馈拓扑生成的。 我找到了一个相关文档 、http://www.ti.com/lit/an/slva866/slva866.pdf。 我的问题是:

1. 我想知道除了峰值电流模式之外的所有反馈拓扑是否也会导致 Vout 的非 umiform 斜升。

2.如果有的话,你能告诉我有关的文件吗?

3.我的客户实际上问我 降压转换器启动期间输入电流的斜升不均匀。 因此、我将把上述文档转发给客户。 是否适合回答客户的问题?

您是否可以就此提供及时反馈? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 是的。 您还可以在 DCAP+模式控制器中看到相同类型的启动波形。
    2. SLVV866应用手册就是一个很好的示例。 这也适用于启动期间的其他控制模式。
    3. 是的。 您可以将其转发给客户。

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 您的快速回答!

     

    您能否简短地解释  一下此启动期间的输出电压纹波与 输入电流纹波的关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在降压转换器中、输入电流取决于输出电流和占空比。 IIN = IOUT X 占空比(如果忽略损耗)

    在初始启动期间、输出电流也接近非单调波形。 因此、它  也会影响输入电流波形。

    谢谢。

    此致、

    Rama。