This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:在 LMZM 上电之前、能否将同步时钟应用于 LMZM33606的 SYNC/MODE 引脚?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883989/lmzm33606-can-sync-clock-be-applied-to-sync-mode-pin-of-lmzm33606-before-the-lmzm-is-powered-up

器件型号:LMZM33606

 我的一位客户正在考虑将 LMZM33606用于他们的新产品。

 他们希望在 LMZM 上电之前向 LMZM33606的 SYNC/MODE 引脚发送同步时钟(5V-0V 摆幅)、因为同步时钟发生器的上电速度比 LMZM 的更远。

 我可以看到、器件数据表中 SYNC/MODE 引脚的最大电压为5.5V。 因此、我认为没有在 SYNC/MODE 和 VCC 之间插入任何二极管。

 我的理解是否正确、并且在 LMZM 上电之前向 LMZM33606的 SYNC/MODE 引脚应用5V-0V 时钟是否没问题?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    是的、在器件上电之前、可以存在外部同步时钟。 IC 将在软启动期间忽略同步。 一旦转换器稳定、它将转换至外部 SYNC 信号。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好 Jimmy、

     非常感谢您的回复。

     对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。