This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:器件有时会烧坏、没有明显的原因

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871669/bq24650-part-gets-burnt-sometimes-with-no-apparent-reason

器件型号:BQ24650

大家好、

我们为 LiFePO 电池设计了太阳能充电器。

充电器是具有许多其他功能的电路板的一部分、包括驱动3个 BLDC 电机。

在对电路板进行初始(和广泛)测试后、我们在开始大规模生产之前制造了150个用于更大规模测试的电路板。

我们将它们安装在现场(户外太阳能工厂)、我们看到其中大约10个没有充电。

我们检查了电路板、发现 BQ24650已损坏。

进一步的测试显示电阻器 RSR (SRN 和 SRP 之间的电阻器)也被烧断。 注意-它被烧断而不是短路。

在我看来、有一些广泛的电流在那里流动、导致了这个问题。

我用正常工作的电阻器替换了电阻器、但问题仍然存在- BQ24650已损坏、无法充电。

我们需要一些帮助、请在进入大规模生产之前了解导致此类行为的原因。

系统参数如下:

5节 LiFePO 电池(16V 至18V)。

最大充电电流设置为4A

太阳能电池板为50W 28V

RSR 为10m Ω、1W 电阻器。

MPP 设置为21.5V

随附的是工作板和故障板之间的原理图和测量比较。 对于故障电路板、我们更换了 RSR、以查看其是否解决了问题、但未解决问题。

案件1,2,3-工作委员会

案例4、5电路板故障、原始 RSR -未能打开(电阻无限)

使用新 RSR 时电路板发生故障6、7种情况。

情况 1 2. 3. 4. 5. 6. 7.
电路板 不带电池的工作板 电池和电流限制为1A 的工作板 带电池且无电流限制的工作板 无电池时电路板出现故障 带电池、带和不带电流限制为1A 的故障电路板 无电池的电路板出现故障-新的 RSR 带电池的电路板出现故障-新的 RSR
电源电压 24 24 24 24 24 24 24
VCC 24 21.5. 24 24 24 24 2.3.
REGEN 5.97 5.97 5.97 5.98 5.98 5.98 5.98
BTSBT 22. 22.5 23 5.9. 5.9. 5.9. 19.2
HIDRV 18.2. 21.2. 21.3. 0 0 0 16.35.
pH 17.3. 16.6. 17. 0 0 0 16.35.
LODRV 0 1.2. 1.4. 0 0 0 0
VFB 2. 1.97 2. 0 1.95. 0 1.95.
STAT1 2.2. 0 0 0 0 0 0
STAT2 1.4. 1.4. 1.4. 1.4. 1.4. 1.4. 1.4.
参考电压 3.3. 3.3. 3.3. 3.3. 3.3. 3.3. 3.3.
EXT_TS 2.07 2.07 1.95. 2.04 2.04 1.95. 1.69
终端 2.07 2.07 1.95. 2.04 2.04 1.95. 1.69
MPPSET 1.3. 1.2. 1.3. 1.31. 1.3. 1.31. 1.31.
SRN 17.35. 16.6. 16.89 0 16.4. 0 16.38.
SRP 17.35. 16.63. 16.94. 0 0 0 16.38.
电流 0a 1A 2.95A 0 0 0 0

谢谢、

体层器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomer、您好!

      您是否有测试程序在发送到现场之前评估性能? SRN 和 SRP 是感应线路、不会通过它们承载电流。 总充电电流肯定会流经 RSR、但如果确实是1W 额定值、则它应该能够处理电阻器上的功率耗散。

    如果您有可用的 EVM、是否能够焊接在电路板上不工作的 BQ24650上、以评估 EVM 是否可以在 EVM 上工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    我没有 EVM、但我可以将其焊接到另一个正在工作的板上(我们有大约100个 EVM)。

    我看不出它会有什么帮助、因为测量显示出有问题、但我可以这么做。

    我有另一个理论-如果 SRN 和 SRP 之间存在短路、PH 理论将产生无限电流-这种情况是否会发生并损害器件和 RSR?

    谢谢、

    体层器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomer、您好!

      该器件具有电池短路保护以及二次循环充电过流保护:

    该充电器具有二级逐周期过流保护。 它监控充电电流并防止电流超过编程充电电流的200%。 高侧栅极驱动器在检测到过流时关闭、并在电流降至过流阈值以下时自动恢复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

     

    我们尝试更换部件、但很难将其卸下并手动放置、因此我们无法进行更换。

    当我更换 RSR 电阻器时、该器件几乎肯定会损坏、但它没有帮助。

    此外、工作板上的 SRN 和 SRP 短接除了通过将电流增加1安培之外没有任何作用。

    有什么关于如何继续的想法?

    我们现在有大约100个现场工作板-所有板都经过了验证。 我们正在监控这些测试-是否有每天进行测试的想法?

     

    谢谢、

    体层器

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomer、您好!

     您所处的条件处于建议的工作范围内、因此我不会看到任何会导致此类损坏的异常情况。 损坏通常是由过压或过流情况造成的。

    是否可以捕获损坏事件发生的时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    感谢您的确认。

    我们正努力抓住这一问题。 成功后、我将更新

    再次感谢、

    体层器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomer、您好!  

      我将保持这个线程打开、直到那时。