大家好、
我们为 LiFePO 电池设计了太阳能充电器。
充电器是具有许多其他功能的电路板的一部分、包括驱动3个 BLDC 电机。
在对电路板进行初始(和广泛)测试后、我们在开始大规模生产之前制造了150个用于更大规模测试的电路板。
我们将它们安装在现场(户外太阳能工厂)、我们看到其中大约10个没有充电。
我们检查了电路板、发现 BQ24650已损坏。
进一步的测试显示电阻器 RSR (SRN 和 SRP 之间的电阻器)也被烧断。 注意-它被烧断而不是短路。
在我看来、有一些广泛的电流在那里流动、导致了这个问题。
我用正常工作的电阻器替换了电阻器、但问题仍然存在- BQ24650已损坏、无法充电。
我们需要一些帮助、请在进入大规模生产之前了解导致此类行为的原因。
系统参数如下:
5节 LiFePO 电池(16V 至18V)。
最大充电电流设置为4A
太阳能电池板为50W 28V
RSR 为10m Ω、1W 电阻器。
MPP 设置为21.5V
随附的是工作板和故障板之间的原理图和测量比较。 对于故障电路板、我们更换了 RSR、以查看其是否解决了问题、但未解决问题。
案件1,2,3-工作委员会
案例4、5电路板故障、原始 RSR -未能打开(电阻无限)
使用新 RSR 时电路板发生故障6、7种情况。
| 情况 | 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 电路板 | 不带电池的工作板 | 电池和电流限制为1A 的工作板 | 带电池且无电流限制的工作板 | 无电池时电路板出现故障 | 带电池、带和不带电流限制为1A 的故障电路板 | 无电池的电路板出现故障-新的 RSR | 带电池的电路板出现故障-新的 RSR |
| 电源电压 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| VCC | 24 | 21.5. | 24 | 24 | 24 | 24 | 2.3. |
| REGEN | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |
| BTSBT | 22. | 22.5 | 23 | 5.9. | 5.9. | 5.9. | 19.2 |
| HIDRV | 18.2. | 21.2. | 21.3. | 0 | 0 | 0 | 16.35. |
| pH | 17.3. | 16.6. | 17. | 0 | 0 | 0 | 16.35. |
| LODRV | 0 | 1.2. | 1.4. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VFB | 2. | 1.97 | 2. | 0 | 1.95. | 0 | 1.95. |
| STAT1 | 2.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STAT2 | 1.4. | 1.4. | 1.4. | 1.4. | 1.4. | 1.4. | 1.4. |
| 参考电压 | 3.3. | 3.3. | 3.3. | 3.3. | 3.3. | 3.3. | 3.3. |
| EXT_TS | 2.07 | 2.07 | 1.95. | 2.04 | 2.04 | 1.95. | 1.69 |
| 终端 | 2.07 | 2.07 | 1.95. | 2.04 | 2.04 | 1.95. | 1.69 |
| MPPSET | 1.3. | 1.2. | 1.3. | 1.31. | 1.3. | 1.31. | 1.31. |
| SRN | 17.35. | 16.6. | 16.89 | 0 | 16.4. | 0 | 16.38. |
| SRP | 17.35. | 16.63. | 16.94. | 0 | 0 | 0 | 16.38. |
| 电流 | 0a | 1A | 2.95A | 0 | 0 | 0 | 0 |
谢谢、
体层器