尊敬的所有人:
在 Bq76940中、我们能否使用 MCU 通过 I2C 总线发送命令来关闭它的两个驱动器(充电和放电)?
因为当使用 I2C 总线从 MCU 向 Bq76940发送命令时,要关闭两个驱动器,电荷驱动器变为7-8Vdc 时,只有一个驱动器关闭(放电), 但是,当我仅启用放电驱动器时,10秒钟后,充电驱动器将关闭(即使充电驱动器未关闭),并且在打开放电驱动器时,显示驱动器将变为12.34 VDC。
因此,请帮助我了解为什么充电器驱动器在关闭时不会关闭,而当我打开放电驱动器时它会关闭?
Rohit