This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650 MPPT 充电器独立板

Guru**** 2812665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874680/bq24650-bq24650-mppt-charger-standalone-board

器件型号:BQ24650

您好!

我们基于 BQ24650 EVM 布局设计了独立的2层充电器板。 所有布局均符合数据表/EVM 中的建议。

面板输入:19-21V

电池:锂离子14.8V/12AH

所有测试点/电压均按照测试程序进行。 电池充电电流目前设置为1A。 电路板工作正常、充电可按设定的值工作。 充电 MOSFET 工作正常、未观察到过热。 但是、充电器 IC BQ24650会升温至60'C 散热焊盘非常好地连接到接地层、并且 PCB 上有足够的接地层。

如果充电电流增加到2A、则器件会变得很热、但 MOSFET 温度相当正常。 请确认此行为是否正常、或我们需要研究一些问题。

谢谢、

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

     BQ24650是一款充电控制器、这意味着有内部栅极驱动器来控制外部 MOSFET。 由于 MOSFET 在外部、所有电流都通过它们、而不是通过 BQ24650。 BQ24650本身不应消耗任何电流、因此仅 BQ24650加热并不是正常行为。 以1A 和2A 电流运行时、您是否具有电路板的热像?

      请注意、BQ24650EVM 是一个4层电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kedar:

    感谢您的说明。 我同意你的观点、我们也在考虑同样的观点。 我们已经组装了3块电路板、顺便说一下、所有电路板的运行方式都是相同的。 除了控制器器件加热问题外、电路板按预期工作。 我知道 EVM 是一个4层电路板、与2层电路板相比、它具有更好的接地平面和布线。

    遗憾的是、我们没有热成像设施。 我们只能在外部测量温度。 器件是否还有其他加热可能性? 附加的电路板原理图供参考。 请告诉我们是否有任何遗漏。

    谢谢、

    Rajeshe2e.ti.com/.../2626.SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kedar:

    此外、为了添加另一个要点、仅当电池开始充电时、器件加热就会开始。

    谢谢、

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kedar:

    希望了解您对原理图中的以下更改的意见和建议。  

    将 D2从1N5819更改为1N4148。

    2.为两个 MOSFET 的栅极驱动器添加一个串联电阻器

    请告诉我们这些更改是否有帮助。

    谢谢、

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

      添加栅极电阻器会增加栅极驱动器损耗、因为它会减慢 FET 的开通和关断时间。 此技术主要用于需要考虑 EMI 的情况、以减少开关节点波形上升沿上的振铃。

    仅当连接电池时、充电器才会开始充电。 BQ24650采用电池缺失检测、并将检测电池何时插入。 我在您的原理图中看不到任何 D2。 问题与布局有关。 请查看第11节中的一些布局说明。 规格。