This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576:纹波电流

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875828/lm5576-ripple-current

器件型号:LM5576

各位专家、您好!

我对纹波电流有疑问。

在数据表 P19中、有关 IRIPPLE 的说明应小于0.5Ap-p
我不确定为什么 IRIPPL<0.5Ap-p
是否由器件的限制决定?
谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    请允许我在内部确认、并尽快返回给您。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!

     

    感谢你的答复。

    确认后、请告诉我。

     

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryo、

    这不是器件限制、而是与电流模式拓扑相关。

    该器件是一款电流模式控制器、当器件持续导通时、控制环路的效果最佳。

    在降压转换器中,任何时候的输出电流都是1/2IPRIPPLE + IPK (-)。  

    纹波电流峰峰值 IRIPPLE 由 VIN 和 VOUT 电压、开关频率和电感器控制。

    持续导通模式(CCM)边界恰好是负载电流 IO = 0.5 * Iripplepk-pk 时的边界。

    这也恰好是谷值电流 I_pk-为0A 时。

    如果输出电流 IO 降至0.5 * IRIPPLE 以下、则 IRIPPLE (I_pk -)的谷值将变为负值、低于0A。

    但是、该器件具有一个低侧二极管而不是 MOSFET、并且不能传导负电流、因此纹波电流不能低于零。

    为了避免在轻负载条件下对输出进行过充、SW 将不会在下一个周期开启、并且器件将在开关频率降低的断续导通模式(DCM)下运行。

    建议的纹波电流为500mA、因为设计的最小输出电流为250mA、因此当输出电流至少为250mA 时、器件以连续导通模式和固定频率运行。

    在 DCM 下运行并不坏、但是开关频率将不是设计的那样、如果峰值电流远高于输出电流、您可以看到更大的输出电压纹波。

    如果您还有其他问题、请告诉我、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Orlando、

    感谢您的友好解释。

    0.5 AP-p 是最小负载电流= 250mA 的要求。 正确吗? (如果最小负载电流为100mA、I RIPPLE 应小于200mA?)

    我可能误解了0.5Ap-p 是适用于所有设计的纹波电流限制。

    此外、感谢您提供有关 DCM 运行模式的建议。

    您是否有关于轻负载下 DCM 运行模式的应用手册建议?

    客户想知道谷值电流达到零时会发生什么情况。  

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryo、

    0.5 AP-p 纹波是转换器始终处于 CCM 模式下的最小负载电流= 250mA 的要求。

    如果负载电流降至250mA 以下、转换器仍在工作、仅在 DCM 模式下。

    大多数应用并不总是要求转换器始终处于 CCM 模式、对于最小负载电流较小的应用而言、确定 CCM 的大小是不切实际的。

    相反、我建议您将纹波电流大小设置为最大输出电流的40%。

    因此、如果您使用的是完整3A 输出、则纹波电流为1.2A。

      有关 DCM 的工作原理、请参阅 www.ti.com/.../slva057.pdf。

    一旦电感器电流达到零、二极管导通停止、且在电感器电流为0时、SW 节点电压将衰减至 VOUT 电压(使用 LC 振铃)。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

    感谢你的答复。

    我知道、对于 ILOAD_MIN=250mA、要求0.5 AP-p 纹波、并且转换器始终处于 CCM 模式。

    此外、感谢您提出有关最大纹波速率的建议。

    我还将查看应用手册。

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi