This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041:反馈环路补偿

Guru**** 1862990 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041, LM6132
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888827/lm5041-feedback-loop-compensation

器件型号:LM5041
主题中讨论的其他器件: LM6132

大家好:

我需要澄清 LM5041应用电路补偿设计。

应用电路误差运算放大器极点和零点置于频率以下。

由 R35、C36 @ 1.326KHz 放置的误差运算放大器零点1

由 R32、C40 @ 22.9KHz 放置的误差运算放大器零点2

由 R42、C40 @96.7KHz 放置的误差运算放大器极点1

由 R35、C35 @279KHz 放置的误差运算放大器极点2

我的问题1)运算放大器第一个零点置于电站双极 L=60uH、Cout:932uH F=673Hz?

2)运算放大器第二个零点 频率应该在哪里得到?

3) 3) I dint 查找 Cout ESR 值。 极1放置在电站零点中? 我认为极点2几乎放置在降压开关 freq.e2e.ti.com/.../LM5041_2E00_.docx 中

3) 3)如何在此应用中通过误差运算放大器补偿光极?

4)请分享本申请的补偿设计可用的任何文件。 (使用外部运算放大器的光耦合器反馈)

5) 5) R11和 C11形成光极?

请尽快答复。

此致、

Kubendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我期待您的宝贵答复。

    此致、

    Kubendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    对于 LM 5041应用电路设计、我们面临环路补偿和降压开关节点电压振荡问题。 我一直看到 LM5041相关的查询响应延迟很长。

    请回复先前的问题。

    此致、

    Kubendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kubendran、

    很抱歉、支持此控制器的办公室在公共假日、我已为此帖子分配了一个 AE。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我何时才会收到回复。

    此致、

    Kubendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队、

    没有回复?

    此致、

    Kubendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kubendran、

    我的错误是、系统中 AE 的电子邮件地址出错、此帖子未出现在他的列表中。 我正在检查分配的 AE 是否可以支持、如果没有、我将分配一个新的 AE 来帮助。

     我明天应该有更新。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kubendran、

    不幸的是、我没有找到有关此应用的补偿设计的任何文档。

    在此应用中、设计人员使用了非常复杂的两级网络、其中包含两个 LM6132运算放大器和一个 LM4041基准。  我想、该电路展示了电子电路设计中可使用的灵活性。  我认为、仅使用一个放大器 LM6132和一个基准 LM4041可以更简单地设计它。

    由于在该应用中没有使用内部误差放大 器、因此它依赖于设计人员来添加误差放大器。 它针对隔离式设计误差放大器通常位于次级侧、通过隔离栅将光耦合器驱动到控制引脚。

    LM5041 数据表第14页的原理图显示了这种方案。 U4A 是误差放大器。 C35、 R35、C36、R42、C40和 R32构成了 III 型补偿网络。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请仔细阅读我之前的查询。 您所说的误差运算放大器 R 和 C 值对应的极点和零点频率已计算得出。 我的问题是如何将补偿器极点、零点和光耦合器极点放置到受控体响应中。

    如果我认为受控体是双极、 则该值与补偿器极点和零点中实际使用的值不匹配。 实际上、电流模式受控体具有一个极点和一个零。 通过这种方法、还检查了补偿器值不匹配。

    请认真查看这一个问题并提供最佳解决方案。我面临的是转换器输出振荡问题。

    此致、

    Kubendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kubendaran、

    您是否测量了增益、相位、或者您是否完成了负载瞬态测试并测量了输出电压波形的响应、以查看响应是否良好阻尼或欠阻尼。

    我认为我们无法通过计算获得最终值、实际上它是复杂的、很难建立信号模型。

    我的建议是:请  根据测得的瞬态性能调整补偿。   

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我将向您的邮件共享波形。 请回复。

    此致、

    Kubendran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    测量的环路响应波形已共享给您。请回复邮件。  

    请分享如何对 LM 5041控制器 IC 进行外部斜坡补偿。 可能是次谐波振荡、会导致我的电路不稳定。

    此致、

    Kubendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kubendran、

    LM5041通过缓冲内部振荡器斜坡并将内部振荡器产生的电流斜坡与电流感应信号相加、集成了斜坡补偿。 如果您想添加额外的斜率补偿、可以增加电流感应信号的源阻抗、即增加连接到 CS 引脚的电阻。

    此致、

    Teng  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    如何根据所选的降压电感器计算所需的电阻值?请提供清晰的详细信息。

    已向您发送故障模式波形。 请回复。

    此致、

    Kubendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kubendran、

    随附的两个文档与降压转换器的斜率补偿有关、可供您参考。  计算所需的斜率补偿斜坡后、我们可以计算所需的外部电阻器。

    e2e.ti.com/.../2425.An-Intuitive-Approach-to-Nonlinear-Slope-Compensation.pdf

    e2e.ti.com/.../5857.slua101-Slope-compensation.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您分享有用的文档。 请找到随附的斜率补偿值文件。

    请分享如何计算所需的电阻器值。

    此致、

    Kubendrane2e.ti.com/.../Slope-compensation.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kubendran、

    kΩ kΩ 补偿斜坡电流为45uA、内部阻抗(RINT)为2k Ω、斜率补偿值可通过 Vcom= 45 *(2 + Rext) mV 计算、Rext 是 CS 引脚和电流感应电压信号之间的外部电阻器、以 μ V 为单位。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您分享计算结果。  

    VCOM=45*(2+Rext) Vcom=139mV,来自该 RXT=1K 欧姆

    请确保计算出的斜率幅值为139mV 是否正确? 上 一帖子中发布的内容。

    此致、

    Kubendran  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kubenddran、您好、我正在为您计算斜坡补偿值。  稍后回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您提供良好的支持。 我也在寻找环路补偿、因为我在 TI 研讨会手册中也检查了级联推挽式转换器的环路补偿详细信息。 尚未获得有关此拓扑的适当文档。 请检查您是如何为评估板完成的、否则请分享 EVAL 板环路分析报告。

    此致、

    Kubendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请分享计算值。

    此致、

    Kubendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kubendran、

    为了在占空比大于50%时保证电流环路稳定性、补偿斜坡的斜率必须大于电流波形的平方斜率 m2的一半。 对于降压稳压器、m2等于 Vout * Rs / L、因此、应选择补偿波形的幅度 A、这样

    A > T * Vout * Rs / L。    结果正确。

    一些出版物 建议增加与电感电流下降斜率一半的斜坡。 其他一些人强烈推荐。 我 的答案是—确保您的电流环路不会振荡。   

    此外、有关为直流/直流开关转换器设计第 III 类补偿器的白皮书供您参考。

    http://www.ti.com/lit/an/slva662/slva662.pdf?&ts=1589272510511  

    此致、

    Teng