This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62085:开关频率和过流保护

Guru**** 2500945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874920/tlv62085-switching-frequency-and-over-current-protection

器件型号:TLV62085

您好!

我在随附的文件中为 TLV62085提供了多种开关频率和过流保护。

e2e.ti.com/.../TLV62085_5F00_SW-frequency.xlsx

e2e.ti.com/.../TLV62085_5F00_Over-current-protection.xlsx

请帮帮我。

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    在特定的负载条件下、器件以双脉冲(例如、负载= 0.6A)运行、这是器件固有的、但这不是引起关注的原因。

    关于 OCP 期间的断续行为、我将向您回复。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Excel -San、

    添加了内容

    >这是器件固有的特性、但这并不是引起关注的原因。

    请问您认为哪方面不值得关注? (为什么您可以说这不是问题?)

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    Iout = 0.6A 时的双脉冲是器件固有的。  这是达到反馈调节的环路响应、这在初始脉冲中未实现。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    我在输出电压= 0.85V 时测试了 TLV62085 EVM、并在 OCP 期间测量了电感器电流 (如数据表的第7.3.4节所述)、而不是输出电流。 结果表明、一旦达到 ILIM 32次、器件就会关断。 参考下图。

    请要求客户在 OCP 期间测量电感器电流、以确定精确关断前的确切周期数。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Excel -San、

    非常感谢您的支持。

    对于 SW 频率现象、您能否分解一下您的注释"器件固有的 Iout = 0.6A 时的双脉冲。  这是达到反馈调节的环路响应、这在初始脉冲中未实现"?

    DCS 的 SW 频率为 fsw = Vout/Vin * 1/Ton。 Vout = Fsw * Vin * Ton。
    根据客户测试结果、在 Iout = 0.4A 和 Iout = 0.6A 时、Ton (导通时间)约为150ns。 (我想最小导通时间可能为150ns。 0.85V 是低输出电压、它可能是最短导通时间。)

    第一个脉冲未达到目标电压。 然后、第二个脉冲支持 Vout = Fsw * Vin * Ton 之后的电压。 (VIN 为4.5V、Ton 为150ns)以实现目标 Vout。

    我的理解是否正确?  

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    要计算 PFM 模式下的 Ton 和 FSW、请参阅数据表中所示的公式。

    另一方面、您是正确的。  初始脉冲不满足达到反馈调节所需的脉冲(这是内部信号、用户无法访问)、因此环路会启动另一个脉冲以达到目标。 因此、 存在某种双脉冲。 参考下图。


    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    如果您没有任何进一步的查询、我将关闭此主题。 您可以随时通过发布问题来打开主题帖。

    此致、

    Excel