Other Parts Discussed in Thread: LM3410
主题中讨论的其他器件:LM3410
大家好、
我的客户正在评估采用 SEPIC 配置的 LM3410、以便在 Vf=3.1V 且输入电压介于3V 至4.2V 之间时为 LED 供电。 它们的效率仅为73%/74%。 您能否就这种情况的原因以及如何增加这种情况提出建议?
谢谢、
Franz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM3410
大家好、
我的客户正在评估采用 SEPIC 配置的 LM3410、以便在 Vf=3.1V 且输入电压介于3V 至4.2V 之间时为 LED 供电。 它们的效率仅为73%/74%。 您能否就这种情况的原因以及如何增加这种情况提出建议?
谢谢、
Franz
您好、Franz、
由于一些因素、效率不会很高。 fb 阈值约为0.2V、二极管 Vf 约为0.3V、这本身将使效率达到86%。 然后、您必须添加所有其他损耗、LM3410的开关损耗、IC 工作电流、电感器损耗等
增加损耗的方法是弄清损耗所在、并尝试改进。 这不是提高效率的最佳拓扑、但如果同时需要升压和降压、则选择不多。 1.6MHz 可能也不起作用、但如果采用525KHz、设计的物理尺寸可能会更大。
LED 电流也会产生影响、因为某些损耗是固定的、例如 IC 工作电流。
此致、