This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105-Q1:如何在不使用外部 MCU 的情况下使用 BQ24105-Q1进行镍氢充电

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105-Q1, BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875502/bq24105-q1-how-to-use-bq24105-q1-for-nimh-charging-without-using-an-external-mcu

器件型号:BQ24105-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ2000

您好、TI 团队

我的客户希望在不使用外部 MCU 的情况下使用 BQ24105-Q1进行镍氢电池充电。

图 以下文档的第3部分显示了使用外部 MCU 进行镍氢充电的示例。

是否可以使用 BQ24105-Q1为镍氢电池充电而无需使用外部 MCU?

如果无法实现 BQ24105-Q1,是否有适用于其他汽车 IC 的推荐产品?

 

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    通常可接受以低于0.5C 的速率为镍氢电池充电、并且仅使用安全计时器进行终止。  如果您的应用可以接受这种情况、则可以使用 BQ24105-Q1和 TTC 引脚上的电容器来调节终端计时器。  要以>0.5C 的速率对镍氢电池快速充电、建议使用 dT/dt 或 dV/dt 终止充电、这需要 ADC 和逻辑。 这是最容易与处理器一起实现的。   

    另一种选择是 BQ2000系列。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JEFF-SAN

    感谢您的回答。

    下图中未使用 MCU 时的电路连接是否正确?

    (如果客户以低于0.5°C 的电压为镍氢电池充电)

    黄色部件未使用。

    (CE-Bar 连接至 GND)

    >另一种选择是 BQ2000系列。

    BQ2000系列没有汽车产品。

    因此、在不使用外部 MCU 的情况下能够为镍氢电池充电的唯一汽车产品是 BQ24105-Q1。

    正确吗?

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    关于原理图,RSNS=3 Ω 和 RISET1=6.7k Ω 会导致 ICHARGE=1000V/A*1V/(3 Ω*6.7k Ω)=50mA。  对于3节电池、VBATREG=2.1V*(143/100+1)=5.1V;对于4节电池、VBATREG=(221/100+1)*2.1V=6.74V。  安全计时器设置为 tcharge = 2.6ms/nF*370nF=962ms。  这些值是否正确?  如果是这样、我就看不到原理图有任何其他问题了。

    BQ24105-Q1是唯一一款具有可调节 VBATREG 和电容器控制安全计时器且通过汽车认证的电池充电器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JEFF-SAN

    感谢您的回答。

    我知道。

    此致、

    高志林