主题中讨论的其他器件: BQ2000
您好、TI 团队
我的客户希望在不使用外部 MCU 的情况下使用 BQ24105-Q1进行镍氢电池充电。
图 以下文档的第3部分显示了使用外部 MCU 进行镍氢充电的示例。
是否可以使用 BQ24105-Q1为镍氢电池充电而无需使用外部 MCU?
如果无法实现 BQ24105-Q1,是否有适用于其他汽车 IC 的推荐产品?
此致、
高志林
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队
我的客户希望在不使用外部 MCU 的情况下使用 BQ24105-Q1进行镍氢电池充电。
图 以下文档的第3部分显示了使用外部 MCU 进行镍氢充电的示例。
是否可以使用 BQ24105-Q1为镍氢电池充电而无需使用外部 MCU?
如果无法实现 BQ24105-Q1,是否有适用于其他汽车 IC 的推荐产品?
此致、
高志林
您好、Hayashi-San、
通常可接受以低于0.5C 的速率为镍氢电池充电、并且仅使用安全计时器进行终止。 如果您的应用可以接受这种情况、则可以使用 BQ24105-Q1和 TTC 引脚上的电容器来调节终端计时器。 要以>0.5C 的速率对镍氢电池快速充电、建议使用 dT/dt 或 dV/dt 终止充电、这需要 ADC 和逻辑。 这是最容易与处理器一起实现的。
另一种选择是 BQ2000系列。
此致、
Jeff
您好、Hayashi-San、
关于原理图,RSNS=3 Ω 和 RISET1=6.7k Ω 会导致 ICHARGE=1000V/A*1V/(3 Ω*6.7k Ω)=50mA。 对于3节电池、VBATREG=2.1V*(143/100+1)=5.1V;对于4节电池、VBATREG=(221/100+1)*2.1V=6.74V。 安全计时器设置为 tcharge = 2.6ms/nF*370nF=962ms。 这些值是否正确? 如果是这样、我就看不到原理图有任何其他问题了。
BQ24105-Q1是唯一一款具有可调节 VBATREG 和电容器控制安全计时器且通过汽车认证的电池充电器。
此致、
Jeff