This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:热性能和最大驱动电流

Guru**** 2390975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883291/uln2003a-thermal-performance-and-max-drive-current

器件型号:ULN2003A

 

大家好、

 

我们的客户应确保考虑热性能。

 

我认为客户可以根据热阻进行估算、因此客户可以得到 PD =(Tj - Ta)/θ Ja。

但在数据表中、图4和5显示了与最大集电极电流相关的占空比和输出数量。

 

我们应该如何使用这些数字以及100%占空比的持续时间?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    感谢您访问 E2E 论坛!

    在考虑热性能时、必须考虑几个因素。 此器件的最大功耗可通过问题中列出的公式得出:PD =(Tj - Ta)/ theta Ja。 θ JA 是结至环境热阻、可在数据表的"6.4 -热性能信息"部分找到。 它因所使用的器件而异。

    为了根据您的应用找到功率耗散、您必须使用"9.2.2.3节-功率耗散和温度"中的第一个公式。 PD 是功率耗散、Voli 是输出引脚电压、ILI 是负载电流。 该公式是所用所有通道功率耗散的总和。 该值不得超过从 PD =(Tj - Ta)/θ Ja 获得的值。

    在计算每个通道的功率耗散时、必须考虑数据表中的图4和5。 占空比和使用的通道数将决定您将能够在系统中使用的电流量、并最终影响器件的总功率耗散。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您能不能建议100%占空比时的时间?

    我认为将指定100%占空比(或频率)的时间。

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    占空比是您的应用的运行周期、取决于设计规格(即器件在选定时间段内处于打开状态的时间百分比)。 100%占空比意味着您的器件将始终处于开启状态。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

     

    在您的解释中、值班时间由客户指定。

    当频率非常低(即1kHz)时、100%占空比的导通时间为1msec。

     

    如果客户配置为50%占空比、则导通时间为500微秒。

    但是、当频率配置为高电平(即1MHz)时、100%占空比的导通时间为1 μ s。

     

    在您的解释中、如果客户配置了低频、ULN2003可能会驱动更大的电流。

     

    我的理解是否正确?

    请让我仔细检查您的答案。

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    频率仅会更改信号的周期或周期时间。 例如、频率为1kHz 时、每个周期将为1ms。 1MHz 频率的周期为1us、依此类推。 占空比决定了该时间段内零件将打开和关闭的时间百分比。 这意味着、无论频率是1kHz 还是1MHz、100%占空比都意味着器件始终处于开启状态。 50%占空比意味着在每个周期中、器件将在周期的一半时间内处于开启状态、在周期的另一半时间内处于关闭状态。 例如、如果您平均部件打开和关闭的时间超过一分钟、则仍会得到器件在50%的时间内处于打开状态、而在另50%的时间内处于关闭状态。

    要回答您的问题、频率不会影响您可以驱动的电流量、但占空比会影响。 您可以通过保持低占空比来驱动更大的电流。 您可以在数据表的图4和图5中观察占空比如何影响电流。

    此致、

    Andy Robles