This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3525A:低成本高电流降压转换器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: MC34063A, UC3525A, LM5119, PMP10979, LM25119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883805/uc3525a-low-cost-high-current-buck-converter

器件型号:UC3525A
主题中讨论的其他器件:MC34063ALM5119PMP10979LM25119

大家好、我需要设计一个降压转换器来限制汽车类直流系统中的电压。 输入电压范围为11至15伏;输出电压应调节至最大设定值(例如13伏)。 因此、如果输入较高、输出将保持在该设定值;如果输入较低、则只需跟随输入电压(尽可能接近)。 输出应约为60安培。 但它需要非常便宜。 我希望使用 MC34063A、UC3525A 或类似的器件、可能是添加了栅极驱动电路、可能还有两个用于两相操作(如果可以通过这种方式同步、并且具有成本效益)。 但我发现很少有与此类事情相关的应用手册。 如果可能,我正在寻找一个价格低于1美元的控制 IC。 您能为该应用提供什么建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    在我看来、MC34063A 和 UC3525都不适合这种高输出电流应用、因为它们不具备 同步 功能、这会导致大 功率损耗。

    参考设计 PMP10979 最符合您的要求、 我可以找到。 但器件 LM5119可能会超出 您的成本预算。

    PMP10979是一款高效多相同步降压电源模块。 输入电压范围为11V 至24.30V、95A 时的输出为13.50V。 该设计适用于汽车应用。

    http://www.ti.com/tool/PMP10979  

    http://www.ti.com/tool/PMP20804  

    您还可以使用多相同步 降压转换器、例如控制  器 LM25119

    http://www.ti.com/tool/PMP9700 

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    我想同步整流器 IC 可以与价格低廉的 IC 配合使用、但成本却更低、但这可能不切实际? (我想也必须添加栅极驱动器)。 我将查看 PMP10979电路。 看一下原理图、它看起来很贵、但我会检查一下。 谢谢!

    Mike