主题中讨论的其他器件:MC34063A、 LM5119、 PMP10979、 LM25119
大家好、我需要设计一个降压转换器来限制汽车类直流系统中的电压。 输入电压范围为11至15伏;输出电压应调节至最大设定值(例如13伏)。 因此、如果输入较高、输出将保持在该设定值;如果输入较低、则只需跟随输入电压(尽可能接近)。 输出应约为60安培。 但它需要非常便宜。 我希望使用 MC34063A、UC3525A 或类似的器件、可能是添加了栅极驱动电路、可能还有两个用于两相操作(如果可以通过这种方式同步、并且具有成本效益)。 但我发现很少有与此类事情相关的应用手册。 如果可能,我正在寻找一个价格低于1美元的控制 IC。 您能为该应用提供什么建议吗? 谢谢!