This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:有关反馈控制(模拟与微控制器)的问题

Guru**** 2585065 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01168, LM5170, LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883816/lmg5200-question-about-feedback-control-analog-vs-microcontroller

器件型号:LMG5200
主题中讨论的其他器件:TIDA-01168LM5170

您好!  

我们的团队目前正在使用 LM5170电流控制器来控制我们的电流、类似于 TIDA-01168原理图的功率级。

我们需要开始集成 LMG5200 GaNFET、以查看和比较硅 MOSFET 和 GanFET 之间的差异。

我们正在尝试研究如何将 LMG5200集成到我们的设计中、但我们对此非常陌生。   

我们的问题是、我们可以使用 LM5170直接控制 LMG5200、还是使用单独的微控制器。  我们不确定是否必须专门针对 GaNFET 执行一个步骤。

我们需要弄清楚如何将 LMG5200集成到我们现有的电流原理图中。  我们相信 LM5170可用作双向直流/直流转换器。  我们的目标是最终将我们当前设计的结果和效率与包含 GaNFET 的设计进行比较。

如果您有任何帮助或步骤来帮助您集成 GaNFET、我们将不胜感激!

下面随附了我们正在使用的文件的数据表链接。

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmg5200.pdf - LMG5200数据表

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5170-q1.pdf -当前使用的 LM5170电流控制器

http://www.ti.com/lit/ug/tiducs2b/tiducs2b.pdf -正在使用的 TIDA-01168功率级参考设计;图18  

下面还链接了我们的电流原理图。  它包含 TIDA-01168设计中提到的功率级。

e2e.ti.com/.../bidirectionalDCDCbuck_5F00_2_2D00_25_2D00_2020.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 GaN。 LMG5200与任何其他包含驱动器和 FET 的 Si 功率级没有很大不同。 使用 LMG5200无需执行任何特定的步骤。 但是、由于 GaN 的快速开关特性、您确实需要注意布局、以最大限度地减小寄生电感。 LMG5200数据表将是您查看布局的好参考资料。 除此之外、我认为您还可以。  

    谢谢、此致、

    系统/应用工程师

    应用工程师