This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3401:Vin=5V 时的效率、1个串联 LED 700mA

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884141/lm3401-efficiency-at-vin-5v-1-series-led-700ma

器件型号:LM3401

您好!

您能否告诉我 为什么 LM3401 1个串联 LED (700mA)的效率曲线不会降至 Vin=5V、而是1A 测量结果呢? 您能告诉我当时的效率吗?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    如果您看一下 EVM、它会显示使用了哪些 LED。  700mA 时的1个串联 LED 实际上是7.0V 的正向电压1A 时的1个串联 LED 是4.5V 的正向电压、请参阅 EVM 的表2。  这是一种较旧的设计、因此使用多个 LED 对于新设计而言毫无意义、因为数据表和 EVM 中的数据 VF 很可能更高。  使用正向电压进行比较是可以的。

    此致、