请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3401 您好!
您能否告诉我 为什么 LM3401 1个串联 LED (700mA)的效率曲线不会降至 Vin=5V、而是1A 测量结果呢? 您能告诉我当时的效率吗?
谢谢、
Franz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Franz、
如果您看一下 EVM、它会显示使用了哪些 LED。 700mA 时的1个串联 LED 实际上是7.0V 的正向电压1A 时的1个串联 LED 是4.5V 的正向电压、请参阅 EVM 的表2。 这是一种较旧的设计、因此使用多个 LED 对于新设计而言毫无意义、因为数据表和 EVM 中的数据 VF 很可能更高。 使用正向电压进行比较是可以的。
此致、