This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:在外部电池平衡电路中、将 BQ40Z80串联电阻值从1k Ω 更改为200 Ω。 使用200欧姆电阻器代替1k 电阻器是否有任何问题?

Guru**** 2593870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881802/bq40z80-bq40z80-series-resistor-value-change-from-1k-to-200-ohm-in-external-cell-balancing-circuit-have-anyone-had-any-issue-using-200-ohm-resistor-in-place-of-the-1k-resistor

器件型号:BQ40Z80

你(们)好  

2018年、我发布了旧威胁 Terry 对 Bruce Li 的回应

 回复 Bruce Li

您好、Bruce、

单独注释-您从 TRM 粘贴的上图自您拉取此图以来已更改。 最新的图8-4在第7个单元格附近的连接与此处显示的连接略有不同。 但是、它仍然显示每个电芯输入端的电容接地。 这不是必需的、可以将电容器更改为位于相邻电芯引脚之间。 唯一的例外是第7个电芯、因为该器件使用分压版本的7P 电压测量该电芯、因此 VC6引脚和第7个电芯的测量位置(VC7SENSE)之间不需要电容、 相反、VC7SENSE 引脚与 GND 之间有一个电容。

使用外部电池平衡时、建议将流入 VC 引脚的串联 R 从1k Ω 减少到大约200 Ω、以避免影响电池电压测量。 您需要确保它仍然提供足够的 Vgs 来打开您的外部电池平衡 FET。 这也需要在该图中加以纠正。

谢谢、

Terry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您发现200欧姆电阻器有任何问题、请告知我们、我可以让 Terry 提供更多评论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    我们将使用200欧姆电阻器测试电路板样品。 驱动 FET 所需的栅极电流在1k 欧姆和200欧姆设计之间存在很大差异。   如果您能从 Terry 获得一些数据,请您提供,我们将在发言时提供更多样片

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    当电池未平衡但处于静置状态时、您能否以200欧姆的电阻向我们发送数据?