This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4001:根据输入电压变化的输出电压变化

Guru**** 2531280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884026/tps7a4001-output-voltage-variation-based-on-input-voltage-variation

器件型号:TPS7A4001

您好!

我有一项要求、即我希望使用 TPS7A4001DGNR 根据可能在88V 至92V 范围内变化的输入电压生成85V 至90V 范围内的可变电压。

 是否可以使用 TPS7A4001DGNR 进行上述变化?

如果我使用 R1 (88.8K)和 R2 (1.2K)值将输出电压设置为88V、那么如果我提供88V 输入、稳压器的响应将是什么?

请尽快告诉我。

谢谢、此致、

南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanjunda、

    与任何 LDO 一样、如果 VIN 处于 VOUT 目标稳压电压、LDO 将作为负载开关工作。 这意味着 LDO 将尽力调节 VOUT但它将处于压降(VDO)状态。 VOUT 将为 VIN-VDO。 在50mA 负载下的最坏情况下、电压为88-1.3或86.7V。

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JCHK、

    感谢您的回答。

    但这里、我要求输出电压在输入电压之后。

    考虑到压降电压、是否可以使用该器件实现该功能。  

    我们的电流消耗要求仅为5mA。

    我们想知道如果电压持续低于设定的输出(例如我们的情况下为88V)、如果我们开始将电压从90V 降低到80V、会发生什么情况?有哪些因素会影响输出? (性能等)

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanjunda、

    如果您的负载仅为5mA、那么我将估计您的 VDO 在最坏情况下为130mV。  这只是使用数据表1.3V/50mA=26 Ω、26Ohm*0.05=130mV 中的上述 VDO 信息。

    那么、在这里、输出端将具有88-.13或87.87V。  

    这是否适合您的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JCHK、

    感谢您的计算。

    旨在使用具有不同输入电压的同一稳压器生成不同输出。

    因此、根据您的解释、我认为根据输入、可以通过保持电流恒定来改变输出。

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanjunda、

    如果我理解正确、是的、TPS7A40可以用作高电压限流开关。

    此致、