This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:LMR62014 O/P 不正确

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876240/lmr62014-lmr62014-o-p-not-proper

器件型号:LMR62014

大家好  

这是 Sudharshan  

I m 使用 LMR62014进行5V 至9V 升压转换。负载电流为500mA  

我使用了数据表中给出的相同应用电路。

输入为5V,但输出在9V- 12V 之间振荡,不是预期的正确输出。我在示波器中监控了输出引脚,它看起来像脉冲波形  

我需要对此进行澄清,因为我遵循了所有建议,将输出电容器保持在接近输出的位置。IC 与外部组件组装 在通用 PCB 上  

请指导我解决此问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharshan、

    感谢您使用我们的器件。

    您能不能共享您的原理图和布局。

    谢谢、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Moritz

    感谢您的回答

    原理图与数据表相同,但我手动组装在点板中以检查 IC 的性能。下面的原理图相同,但根据计算,R1和 R2的值为470k 和12k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sudharshan、

    布局对于直流/直流开关转换器而言非常重要。 使用人造点板可能会导致器件无法正常工作。 您能向我展示您的点板的硬件图片吗?

    如果您希望获得9V 输出电压、根据计算、R1和 R2的值应为76K 和12k:Vout= Vref *(1+R1/R2)。