This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549A20:TPS549A20器件 ID

Guru**** 2815105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS549A20, TPS549D22, TPS53819A, TPS53915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891668/tps549a20-tps549a20-device-id

器件型号:TPS549A20
主题中讨论的其他器件: TPS549D22TPS53819ATPS53915

尊敬的 TI 团队:

是否可以获取器件 ID TPS549A20? 如果是、寄存器地址和默认值是多少。

我知道 TPS549D22的其他器件、它具有寄存器(0xFC)中的器件 ID

谢谢。

此致、

XH 低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS549A20使用命令代码0xFC 进行 PMBus 自发现。  预期的响应应为 值为0x0089的 SMBus 读取字事务

    请记住、SMBus 读取字将字值的字节顺序定义为低字节、高字节、因此返回的字节按照接收的顺序为89h 00h

    注意:TPS549A20与 TPS53819A、TPS53915和 TPS53913共享相同的发现代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    感谢您的快速回复。

    您是否有文档对此进行了说明?  

    谢谢。

    此致、

    XH 低电平  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DEVICE_ID -命令代码0xFC、未在 TPS549A20数据表中列出、但我们的 TI Fusion 软件是如何识别此系列器件的。  目前官方文件中没有列出这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 James。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    不用客气。  我很高兴我们能够提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    有关命令寄存器0xFC 的另一个问题。  

    低字节(00h)表示修订版代码?

    高字节(89h)表示 ID 代码?

    我是否就在上面的命名代码上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    否 器件代码是分配给开发项目的值。  它们不会明确拆分为"器件"和"修订"子集。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我明白了。

    那么、我们是否有单独的寄存器来读取修订版代码?

    谢谢  

    此致、

    XH 低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    否、没有 TPS549A20的修订版代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们能够从命令0xFC 获取一些读数。 但该值为高字节(0x00)和低字节(0x90)。 该值是否正确?

    谢谢

    此致、

    XH 低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我将检查0x00 90的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    0x0090的值是否有更新?  

    此致、
    XH 低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我仍在等待来自设计团队的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我已确认0x0089和0x0090都是读取命令代码0xFC 的预期响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    0x0089和0x0090之间是否有差异?

    此致、

    XH 低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    0x0089和0x0090器件之间没有功能差异。