This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:电流限制

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76003, TPS43060, LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876256/lm76003-current-limit

器件型号:LM76003
主题中讨论的其他器件: TPS43060、 LM76002

大家好、  

我的客户考虑使用 LM76003并提出了一些问题。

  1. ISC 和 HS 电流限制有何区别?

  2. 第7.3.12节描述了“斜率补偿随占空比的增加而增加,并且当 HS 电流限制降至低于 ISC 时,它倾向于将 HS 电流限制降低到60%占空比以上。 请参阅典型特性。”。
    数据表中的"请参阅典型特性"代表哪个图?

  3. 根据上述说明、在占空比高于60%的情况下、LM76003似乎会降低 HS 电流限制。
    是否可以提供与占空比相关的典型 HS 电流限制阈值图、如 TPS43060数据表中的图20?

  4. 让我确认一下"在非严重过流情况下、当反馈电压未低于稳压值60%时、LM76002/LM76003会降低开关频率、并将电感电流谷值钳制在 LS 电流限制水平。 "。
    换句话说,如果 FB 引脚的电压高于反馈电压的40%(典型值为1.006V*40%=0.402V),LM76003不会激活断续模式,最大输出电流将是 LS 电流限制+0.5*电感器的纹波电流,因为 LS 电流限制。
    这种理解是否正确?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    在此处回答您的问题:

     ISC 与 HS 电流限制之间有何差异? 没有区别,两者都是相同的。

    2. 数据表中的"请参阅典型特性"代表哪个图? 我很抱歉地说,但没有这样的图表来说明这一解释。 这将在下一版数据表中得到更正。

    3. 是否可以提供与占空比相关的 HS 电流限制阈值的典型图? 抱歉,虽然我们没有这个特定的图表,但我也在系统内部检查过。  

    4. 这种理解是否正确? -是的。 您的理解是正确的。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    如果您认为我的回答回答了您的问题、请关闭主题。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit-San

    感谢您的回复。

    让我再问一个问题。

    第8.2.2.5节描述了"在瞬时短路期间、由于占空比瞬时增加、峰值电感器电流可能会很高。"

    此外、第7.3.12节介绍了"此运行模式允许在负载瞬态期间进行轻微过流操作、而不会触发断续模式。"

    [问题]

    如果使用额定电流高于 HS 电流限制的电感器、即使在上述情况下、峰值电感器电流也不超过 HS 电流限制。

    这种理解是否正确?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    在此处回答您的问题:

    关于 "瞬时短路期间、由于占空比瞬时增加、峰值电感器电流可能很高。" -我始终建议让电感器的饱和电流大于器件的电流限制。 在这种情况下、我建议电感器的饱和电流大于6.8A。

    关于 第7.3.12节、说明了"此工作模式允许在负载瞬态期间进行轻微过流操作、而不会触发断续模式。" -您的理解是正确的。 电感器峰值电流永远不会超过 HS 电流限制。 这就是电感器的 Isat 应大于 HS 电流限制的原因。

    希望这对您有所帮助!

    如果您认为您的问题得到了完全解答、请关闭主题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit-San

    感谢您的友好解释!

    此致、

    Shota Mago