This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:TPS82130能否支持6.3V 输出?

Guru**** 2766065 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, LMZM23600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884000/tps82130-can-tps82130-support-6-3v-output

器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件: LMZM23600

你(们)好

客户应用:VIN=7V~16V、Vout=6.3V、Iout<0.5A

但在数据表中、数据表中的最大输出为6V。

我想与您一起检查 PIN7 PG 是否悬空、未使用、输出是否高于6V?

不使用 PG 时、TPS82130的最大输出电压是多少?

如果 TPS82130无法支持这种情况、哪种器件适合这种情况?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    TPS82130的建议工作输出电压最高为6V (第6.3节)。  

    我建议您查看 LMZM23600、它应该非常适合客户的应用。  

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了补充 Jimmy 的评论-

    6.3V 只是超出了我们建议的6V 最大输出电压、但仍低于7V 的绝对最大值、因此、是的、该器件可以在高于6V 的电压下工作、并且可以在6.3V 输出电压下工作、实际上、我在 EVM 上已经尝试过这种情况。 但请注意、电气特性表限制仅在数据表中列出的建议工作范围内指定。