This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56428:TPS56428和 TPS54325:向 EN 引脚施加慢速斜坡电压

Guru**** 2592530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56428, TPS54325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875497/tps56428-tps56428-and-tps54325-applying-slow-ramp-voltage-to-en-pin

器件型号:TPS56428
主题中讨论的其他器件: TPS54325

您好的支持团队、

我对 TPS54325和 TPS56428的 EN 端子有疑问。
我们的客户现在将使用 TPS54235和 TPS56428进行设计。

[问题]
TPS56428的 VEN (EN 引脚输入电压)滞后电压有多大?
根据以下 主题、我认为 TPS54325的电压为100mV:
e2e.ti.com/.../2837454

2.由于这些 IC 在 VEN 中存在迟滞、我是否可以认为向 EN 引脚施加慢速斜坡电压没有问题?
例如、作为电压的斜坡速率、
  从0V 到 VENH 大约为6ms
  从8V 到 VENL 大约为1515ms
客户希望在 EN 引脚的前面设置一个 RC 低通滤波器。

TPS54325 EN 引脚的输入阻抗是多少?
kΩ 线程表示 EN 引脚上有一个350 μ A 的下拉电阻。 是这样吗?
顺便说一下、TPS56428的数据表指出、EN 端子有一个350m Ω(kΩ 值)下拉电阻器。

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tachibana-San、

    我最初研究了您提到的那个帖子。  是的、典型迟滞为100mV、内部下拉电阻为350欧姆。  EN 上的缓慢斜坡应该正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢你的答复。
    让我再次确认、以防万一。

    TPS54325和 TPS56428在 VEN 下均具有100mV 的迟滞。
    TPS54325和 TPS56428在 VEN 上都有一个下拉电阻、这个值为350千欧而不是350欧

    以上1和2是否正确?

    此致、
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    我会再问你一个同样的问题,因为没有你的答覆。
    我在上一篇文章中整理了我的理解。
    是这样吗?

    此致、
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tachibana-San、

    两个器件都具有350欧姆的下拉电阻。  我可以合理地确定迟滞会带来100mV 的电压。  该产品系列中的器件具有两种不同的 EN 阈值电压、一种略低于1V、另一种略高于。  我没有任何简单的方法来验证 TPS56428。  几年前、我使用过这些器件。  我只需回答此帖子、即可在人民币期内提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 1和2正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵新、您好!

    非常感谢您的帮助。
    我很理解。

    此致、
    M. Tachibana