This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z950:如何创建.SENC 文件

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875633/bq34z950-how-to-create-senc-file

器件型号:BQ34Z950
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCRB

您好!

我们有锂离子电池组、在电池校准后、我们发送它的启用命令、通过执行放松-放电-放松-充电-放松过程、我们完成了电池的两个学习周期、 但我不知道如何创建.senc 文件、您能帮我创建.SENC 文件吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EMS_SAP 您好、

    是的、您将需要使用 bqStudio 并转储 srec 文件。 senc 只是 srec 的加密版本。

    它是 bqStudio 的黄金映像插件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang Kang,

    我下载了 bqstudio、但我不知道如何获取 srec 文件、您能告诉我获取该文件的过程、还能告诉我电池的化学 ID。 我正在尝试找到化学 ID、我在 bqstudio 的"program from GPCRB file"部分中加载 zip 文件、但它显示错误代码= 1713、请使用合适的解决方案进行回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,港康

    我们的电池有早期充电终止问题在客户端发现、我们 需要尽快修复、并帮助我们解决问题、我还会向您发送 zip 文件、以找到正确的电池化学 ID、请尽快回复我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EMS_SAP 您好、

    对于 bqStudio、您能否粘贴您看到的内容的屏幕截图?

    是否可以尝试增加 Ra0并重新运行测试? 您是否为电池运行了学习周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,港康

    我们的电量监测 IC 为 bq34z950、电池化学 ID 为1647您能给我发送1647化学 ID 的.senc 文件吗、因为我不知道如何创建.senc 文件以及在哪里放置电池化学 ID、请帮我等待您的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅其他文章。 关闭这个、因为它是重复的。