This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ40Z60:什么情况下会导致 CHGR 关闭?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881952/ccs-bq40z60-what-condition-will-cause-chgr-off

器件型号:BQ40Z60

工具/软件:Code Composer Studio

1、什么情况会导致 CHGR 关闭(这是 CFET PF 的一个条件)?

2、当30%电池正常充电时、什么情况会导致 CFET 关闭? 我承认、此批电路板中的电流读数不准确、会导致电流幻影。

我们的测试结果:重现此问题的条件是使用此批电路板、保持大约30%的 SOC (100% BBU 无法重现此问题)、将其置于5C-10C 温度、然后加电。 出现该 CHG FET 故障 PF。 我们使用13mA 和25mA 阈值 FW 进行相同的测试(上述步骤相同)。 这两个器例都将充电至100%、而不会出现此问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来不像 TRM 中明确提到的那样。 让我检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已脱机。