This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用内部 FET 升压:Semtech SC4501的替代产品?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2735, LM2733, TPS61175, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875668/boost-with-internal-fet-alternative-to-semtech-sc4501

主题中讨论的其他器件:LM2735LM2733TPS61175TPS61170

团队、

我们是否还有其他选项可替代似乎已停产的 SC4501?
https://www.businesswire.com/news/home/20060124005413/en/Semtech-Family-40V-2A-2MHz-Step-Up-DCDC  

用例为:
     输入电压:12、输出电压:24V、输出电流最大值:0.5A  

我检查了网络交叉参考(请参阅 此处)、显示的替代方案是 LM2735 (但 Vin 参数不匹配、因为它最大值为5.5V)。
相反、我查看了 LM2733、但它似乎不符合用例的规格、因为 Webench 无法创建设计。

我查看了 TI.com 参数搜索、其中给出 了:TPS61170与 LM2733与 LM27313与 LMR64010与 TPS61175与 TL5001A-Q1

对于此用例、谁会是最佳且最便宜的替代方案?



提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    该部分的专家目前正在休假,下周将回来。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    我建议将 TPS61175用于24V 0.5A 输出。

    如果输出电流为300mA、我们可以使用 TPS61170

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我们是否有可与 PinToPin 兼容的器件?
    我找不到 Semtech SC4501的数据表、因此我不确定它们提供的封装。

    是否需要查找 pinToPin 替代产品? 还是需要重新设计?

    谢谢、

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anber、

    我找不到 Pin2pin 器件。