This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7300:输出电压纹波值

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7300, TPS7A84A, TPS7A83A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882915/tps7a7300-output-voltage-ripple-value

器件型号:TPS7A7300
主题中讨论的其他器件: TPS7A84ATPS7A83A

大家好、

我的客户正在将 TPS7A7300用于他们的应用。 他们希望获得小于3mV 的输出电压纹波规格。 我知道、这对 LDO 来说很简单。

但第二幅图像中的客户测试结果约为4.18mV。 主要的低频噪声来自电源(第一幅图像),但我在数据表中看到 PSRR,应该消除噪声。 (第三幅图像是 TPS7A7300的3.3V 输入) 、另一幅高频会导致输出纹波高于3mV。

1.您能否简单解释一下噪声是如何产生的?  

2.如何消除低频和高频噪声。

如果噪声与我们的器件无关、但与它们的探头或测量相关、请帮助解释。

3.我们可以使用 TPS7A84A 获得更高的性能吗?(<3mV)我看到了数据表、它们是 P2P、两者是否引脚兼容?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我怀疑噪音是由探头产生的、因此我将告诉客户将探头 V+和 V-短接。

    如果波形中显示了噪声。 我们是否澄清了噪声是由探针产生的、不是 LDO、对吧?

    您能否提供更好的方法来测量 LDO 输出纹波、谢谢。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    您在示波器图上看到的底层纹波看起来可能是60Hz 的线路频率。 探头未连接到 TPS7A7300时、您是否会看到该纹波?

    要回答您的问题:

    1.您能否简单解释一下噪声是如何产生的?   *低频噪声很难滤除。 LDO 的 PSRR 通常负责处理此问题。 但是、如果此噪声耦合到接地平面、则无法滤除噪声。 LDO 的 PSRR 用于衡量 LDO 如何滤除输入纹波。 LDO 的噪声规格是它在输出中产生的噪声小到多小。

    2.如何消除低频和高频噪声。 *对于低频噪声,请找到一个在整个频谱范围内具有非常好 PSRR 的 LDO。 对于高频噪声、请查看 LDO 的噪声规格。  

    如果噪声与我们的器件无关、但与它们的探头或测量相关、请帮助解释。  *需要有关他们正在使用的测试设置的更多详细信息。  

    3.我们可以使用 TPS7A84A 获得更高的性能吗?(<3mV)我看到了数据表、它们是 P2P、两者是否引脚兼容?   * TPS7A83A 是一款更好的器件。 但是、如果上面提到、如果线路噪声以某种方式耦合到 PCB 的接地层、则可能会出现类似的问题(可能会更好一点、因为 TPS7A83A 具有更好的 PSRR 和更低的噪声)。

     

    TPS7A83A 似乎是引脚兼容的、但主要布局差异在于它们具有不同的基准。 这意味着 TPS7A73使用0.5V 基准、而 TPS7A83A 使用0.8V 基准。 如果使用 ANA-OUT、引脚会添加到此基准。 因此 PCB 布局必须更改、如果使用电阻分压器、则需要调整输出分压器以设置 VOUT。  

     

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢你的答复。 我认为低频噪声耦合到接地。 但是客户担心高频噪声、您是否有任何想法来寻找噪声源?  

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    很难在不知道系统或测试设置的噪声源进行猜测。  我们有一个有关 PSRR 的简短视频 、还有一个有关 如何测量噪声和 PSRR的视频。

    这些都有帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢你的答复。 我还想验证一些要点。

    如果噪声是由系统电源产生的、则 LDO 可以滤除由于 PSRR 足够高而产生的噪声。 (对吧?)

    因此、如果它们测量输出电压、其中会产生噪声。 因此、有一些可能的因素会导致噪声、我建议客户修改该因素。 (探头、GND 噪声……)  您是否知道我可以向客户发送反馈?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    如果不了解更多细节、很难说、但总的来说、正确的做法是、高 PSRR 将滤除输入噪声。

    如果系统噪声耦合到其接地层、则很难滤除噪声。 下面 有关测量噪声的最佳做法的简短视频。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、