This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:轻负载突发模式会在高增益放大器设计中产生噪声

Guru**** 2533660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875015/tlv61046a-light-load-burst-mode-creating-a-noise-on-high-gain-amp-design

器件型号:TLV61046A
主题中讨论的其他器件:TLV61046

早上好…

我需要一些帮助来解决问题。   我将使用上述主题、然后驱动 LDO、该 LDO 最终为双线电流传感器供电。  该传感器通过双块放大器设计进行馈电(第一级是6.34欧姆的电阻器、第二级是增益为 X200的差分放大器、第二级是增益为10)。  传感器的最终电压为15.8V、负载为轻3.5mA。  遗憾的是、轻负载会将升压转换器置于突发模式。  该突发模式频率(~38kHz)通过线性传播到传感器上。  FFT 和时域都支持该理论。  突发开关频率比本底噪声高约25dB。  我需要该设计具有宽带宽(25kHz)。  我在差分放大器的前端有一个差分滤波器、但这无助于消除噪声。  如果我移除开关并从线性工作台电源驱动 LDO、则干扰信号消失。  我是否有人可以将 dwgs 发送到离线以获取有关我可以采取哪些措施来删除它的建议?  我的 PCB 是单面的,两侧都有接地覆铜,两侧都有通孔。我将电源放置在顶部的下部,放大器设计放置在顶部的上部,并在各部分之间放置一个较大的切口,以尝试保持 开关噪声。   

谢谢

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve:

    我今天不在办公室。 请允许我在下周回复。 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve:

    很抱歉让你久等了。

    您遇到的问题是 TLV61046的噪声会影响后置电路、对吧?

    您是否可以测量输出电压和软件并与我分享原理图和布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米奎…

    感谢您的回复、因为我开始认为我在系统中迷路了。  因此、我看到了数据表中关于突发纹波电平与 CCM 电平等的所有建议  自我第一次询问以来、我更改了 LDO 并在 LDO 和升压稳压器之间添加了一些 LC 滤波。  在我将此新设计发送给制造部门之前、我想与您分享一下、(如果您不介意)并像我一样获取您对布局和原理图的输入。  您能告诉我如何与您建立私人链接、以便我不会公开发布源文件吗?

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明秋…

    我知道如何连接 you....ca、您可以查看光绘文件吗?

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve:

    很抱歉、我今天不在办公室、手头的资源有限。 因此、最好使用 PDF 或屏幕截图共享文档以进行审阅。

    我的时区很晚了、请允许我检查详细信息、并明天与您联系。 :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve:

    由于我们还有另一种联系方式、我将关闭此帖子。 感谢您的理解。