This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理解决方案

Guru**** 2522350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82740A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884021/power-management-solution

主题中讨论的其他器件:TPS82740A

您好,

我们设计用于低功耗应用的电源部分。

可提供来自 CR2032纽扣电池的3V 输入)和5V 输入(来自直流插孔)。

输出要求:  1.2.5V @ 20mA

                  1.8V @100mA

只要没有直流电源切换至电池电源。  

可以有人建议使用一个或两个芯片的紧凑型解决方案。 如果   您可以建议提供最小的封装、请不胜感激。

谢谢、

Raghu