This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1825:ESD 钳位

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1825, UC1823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877673/uc1825-esd-clamp

器件型号:UC1825
主题中讨论的其他器件: UC1823

您好、E2E、

你好。

我们的客户正在将 正激技术用于 UC1825的离线电压模式应用。 他们想知道 Ramp 引脚(引脚7)是否具有 ESD 钳位、可防止在关断事件期间斜坡电容器上的电压上拉至线路电压?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我必须向美国的 IC 设计团队寻求一些帮助,客户所指的线路电压的振幅是多少?

    他们能否共享显示斜坡引脚连接的原理图或部分原理图?

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该应用与 UC1825数据表中随附的图示基本相同。  输入电压(Vin)为18V-40V_DC。  UC1825振荡器输出被用来驱动斜坡复位晶体管。  我担心、如果 UC1825电源关断或暂时断开、斜坡引脚可能会被上拉至初级输入总线电压。  如果在斜坡引脚上 UC1825内部有一些 ESD 或其他钳位、理论上这不会成为问题。

    此致、

    Steve

     e2e.ti.com/.../Ramp.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    谢谢、我下周一周一与 IC 设计团队进行了电话联系、我将把此请求添加到列表中。 之后可能需要几天的时间才能做出响应。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    很抱歉、这里的延迟很长、此任务仍在 IC 设计团队执行、我今天再次提醒他们。

    我希望在本周结束前获得最新消息。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    斜坡引脚上有1A ESD

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您花时间回答此问题。  这是否也适用于我们也使用的 UC1823和 UC1824?  您能告诉我1A ESD 器件的标称齐纳钳位电压吗?  想知道用于评估斜坡电容器和斜坡复位晶体管上的标称应力的值。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    让我检查一下。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    很抱歉、我在此请求 IC 团队对此做出响应。

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    内部 ESD 保护器件不能用作器件外部的钳位结构。  

    在正常电路运行期间的电压应力方面、我们可以提供的最佳指导是斜坡引脚上的电压不得超过数据表中规定的绝对最大值。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    明白。

    谢谢、

    Steve