This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116, PMP7282, LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876129/lm5116-lm5116

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: PMP7282LM5143-Q1

您好、先生、

早上好。

我将 LM5116用于50A 交错式非隔离式直流/直 流转换器。

我们使用了 PMP7282原理图。

在空载条件下 、直流/直流转换器的电流消耗为100mA 至300mA。

因此、 请向我们建议可能存在的问题。

此致、

Khagesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khagesh、

    轻负载和空载条件下的主要损耗来源是 MOSFET 开关损耗和电感磁芯损耗。 尝试启用二极管仿真模式、以便在轻负载时以较低的 Fsw 运行。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复,先生,

    根据我的理解、为了实现二极管仿真、我必须使 Rdemb 保持为零欧姆。

    请确认先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、将 DEMB 接地(或 CSG)。 请注意、PMP7282每相具有3个高侧 FET 和3个低侧80V FET、因此开关损耗较高。 根据最大输入电压规格、您还应根据  需要考虑具有60V 或80V FET 的 LM5143-Q1两相控制器。

    此致、

    Tim