This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140:TPS54140均值模型参数

Guru**** 2520250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873896/tps54140-tps54140-average-model-parameter

器件型号:TPS54140

在 TPS54140均值模型中、L 在 U1宏模型中意味着什么?

  U1宏模型与 LDCR 之间的 L 有何差异?

IC 在 LDCR 中意味着什么?

Cinj 和 Linj 对于输出电压意味着什么? 这两个参数如何影响交流分析?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YUwei、

    U1宏模型行为取决于电感 L 参数、   U1宏模型和 L1 LDCR 之间的 L 应具有相同的电感。

    Cinj 和 Linj 在哪里?

    B R
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    Cinj 和 Linj 以及 V3如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YUwei、

    请告诉我问题是否仍然存在、或者您是否有未回答的问题。  

    此致、

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    Cinj 和 Linj 对于输出电压意味着什么? 这两个参数如何影响交流分析?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Cinj 和 Linj 用于阻止注入交流噪声影响平均模式的输出直流值、因为 我们仿真了开环 波特图。  您可以尝试将 Linj 和 Cinj 减小到1H 和1F,这对  频率高于100Hz 的环路没有影响,只有 增益和相位在低频时变化很小。

    谢谢

    李丹尼尔