This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:在加电时对 I2C 寄存器进行编程

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883823/bq25703a-programming-i2c-registers-on-powerup

器件型号:BQ25703A

我正在开发一个打算使用 BQ25703A 的应用、需要知道 IC 中的寄存器在每次上电时是否需要更新、或者它们是否留在系统中。  我使用的 I2C 总线将取决于这一点、因为并非所有总线最初都在启动时可用。  我不希望在每次上电时都编写配置信息、但无法从数据表中得知是否需要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    每次器件达到 POR 条件时都需要执行此操作。 POR 后、充电器设置恢复为默认状态。 请记住、如果存在电池、并非所有寄存器都将复位。 当电池存在并且高于 UVLO 阈值时,唯一需要写入的寄存器是适配器插件上的 ChargeCurrent()寄存器。 当适配器被移除时,ChargeCurrent()设置被复位为0mA。

    此致、

    Joel H