This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:需要散热器

Guru**** 2393255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875760/tps61089-is-a-heatsink-required

器件型号:TPS61089

大家好、

我的客户正在进行热计算、以查看 其电路板上使用的 TPS61089和电感器是否需要散热。 根据计算结果、他们确信两个组件都不需要散热。 如果您可以根据以下参数验证这是否正确、那将会很好:

TA = 55°C
VIN = 3.5V - 4.5V
Vout = 5V
Iout = 1.5A

他们使用  的是 Wruth 提供的744316220、下面是 Wurth 的 Red Expert 工具的链接、其中输入了设计参数: https://we-online.com/re/5ew3QpgL

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    支持此器件的专家目前正在休假、下周将回答此问题。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    TP61089可以处理热问题、但 TPS61089的输出功率不大。

    对于电感器、您可以附上数据表吗? 我无法打开该工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    谢谢! 我已附上电感器数据表供您参考。

    谢谢、
    Mitchelle2e.ti.com/.../744316220.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感器正常!