This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27222:驱动 DAB 时出现问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884117/lm27222-problems-driving-a-dab

器件型号:LM27222

您好!
在驱动双有源电桥时、LM27222出现了一些问题
开关频率:250kHz
输入电压:20V
输出电压:20V
输出电流:高达5A

(实际上有4个用于驱动8个开关的 LM27222、我在该图中仅绘制2个开关)

交换机是 sisa10dn

我的电路可以正常工作、但在启动期间、我会将 LM27222烧坏到输出电桥的3次中的1次。

LM27222的断开方式始终相同:引脚3 (CB)连接到引脚8 (GND)

我尝试在电源引脚(6)中放置一个6V zenner、但它不起作用。
我要在此处附上原理图的(重要部分)、如果需要、我可以发送一些布局图像。

欢迎提出任何想法
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您关注 LM27222。 从您的描述中、您似乎只有在启动条件下才会遇到 CB 接地故障。

    您能否确认同一 LM27222器件位置是否出现故障、或者您是否具有不同的 IC 位置? 我问这个问题、因为布局对电压尖峰和振铃的可能性有很大影响。

    由于故障发生在启动时、如果它是特定位置、请在启动期间检查电压波形、以确认器件处于数据表额定值范围内。

    确认 CB 到接地小于33V、使用差分探头确认 CB 到 SW 小于7V、确认 SW 到接地在-2V 至36V 电压范围内。 听起来好像您在 VCC 上尝试过齐纳二极管、但也确认它在建议的4V 至6.85V 范围内。

    可能存在一些仅在启动期间发生的电压瞬变、这可能会超过器件额定值。

    此致、